パラメータライブラリの例

この章の VisualApplets のサンプルデザインでは、パラメータの使用方法と操作方法について説明しています。 すべてのサンプルは、VisualApplets インストールディレクトリのサブディレクトリである “%VASINSTALLDIR%\examples\AdvancedVAFunctions\Parameters Library” にあります。

ライブラリ Parameters の詳細な紹介については、Operator Reference の Library Parameters セクションを参照してください。

以下のセクションでは、すべてのサンプルの概要を示します。 簡単な紹介とともに、フォルダ名とファイル名も掲載されています。 すべてのサンプルはデフォルトのハードウェアプラットフォームを使用しています。 ほとんどのサンプルは、他のハードウェアプラットフォームに簡単に変換できます。 ハードウェアプラットフォームの切り替え方法の詳細については、'Target Hardware Porting'を参照してください。